990-91379C-024

Ativar protocolos SNMP

  1. Acesse a interface de gerenciamento de rede por meio de seu endereço IP (ou nome DNS, se um nome DNS estiver configurado).
  2. Insira o nome de usuário e a senha. O nome de usuário e senha padrão é apc. Você será solicitado a alterar essa senha no primeiro login.
  3. Para ativar o protocolo SNMPv1:
    1. Vá para Configuration (Configuração) > Network (Rede) > SNMPv1 > Access (Acesso), selecione Enable (Ativar) e clique em Apply (Aplicar)
    2. Vá para Configuration (Configuração) > Network (Rede) > SNMPv1 > Access Control (Controle de acesso) e defina os parâmetros.
  4. Para ativar o protocolo SNMPv3:
    1. Vá para Configuration (Configuração) > Network (Rede) > SNMPv3 > Access (Acesso), selecione Enable (Ativar) e clique em Apply (Aplicar).
    2. Vá para Configuration (Configuração) > Network (Rede) > SNMPv3 > Access Control (Controle de acesso) e defina os parâmetros.
    3. Vá para Configuration (Configuração) > Network (Rede) > SNMPv3 > User Profiles (Perfis de usuários) e defina os parâmetros.
NOTA: As configurações de SNMPv1 ou SNMPv3 devem corresponder às suas configurações no EcoStruxure IT Gateway ou no StruxureWare Data Center Expert para que a placa de gerenciamento de rede 4 se comunique corretamente com o EcoStruxure IT Gateway ou com o StruxureWare Data Center Expert.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?