990-91379C-024

Visão geral da interface do usuário

Display

Visão geral da tela de início

  1. Botão Início - toque neste botão em qualquer tela para voltar para a tela de início

  2. Botão do menu principal - toque neste botão em qualquer tela para acessar os menus

  3. Botão do diagrama sinóptico - toque neste botão em qualquer tela para acessar o diagrama sinóptico.

  4. Símbolo de status do alarme - toque neste botão em qualquer tela para acessar o registro de alarmes ativos.

Você pode tocar nos campos de saída ou bateria na tela inicial para ir diretamente para as páginas de medição detalhadas.

Diagrama sinóptico

O diagrama sinóptico se adaptará à configuração do seu sistema - os diagramas sinópticos mostrados aqui são apenas exemplos.

Exemplo de um sistema de nobreak singelo - Alimentação dupla

A linha de potência verde (cinza na ilustração) no diagrama sinóptico mostra o fluxo de energia através do sistema de nobreak. Os módulos ativos (inversor, retificador, bateria, chave de bypass estático, etc.) são destacados com um contorno verde e os módulos inativos são com um contorno preto. Os módulos com contorno vermelho estão inoperantes ou em condição de alarme.

NOTA: O diagrama sinóptico mostra somente um disjuntor da bateria BB mesmo se mais disjuntores da bateria tiverem sido conectados e configurados para monitoramento. Se um ou mais disjuntores monitorados da bateria estiverem na posição fechada, o BB será exibido como fechado no diagrama sinóptico. Se todos os disjuntores monitorados da bateria estiverem na posição aberta, o BB será exibido como aberto no diagrama sinóptico.

Nos diagramas sinópticos para sistemas paralelos, toque no nobreak cinza para ver o diagrama sinóptico no nível de nobreak.

Exemplo de sistema paralelo - rede elétrica dupla com UIB e SSIB individuais

Símbolo de status do alarme

O símbolo de status do alarme (cinza na ilustração) no canto superior direito do visor muda dependendo do status do alarme do sistema de nobreak.

Verde: Nenhum alarme presente no sistema de nobreak.
Azul: Alarme(s) informativo(s) presente(s) no sistema de nobreak. Toque no símbolo de status do alarme para abrir o log de alarmes ativos.
Amarelo: Alarme(s) de aviso presente(s) no sistema de nobreak. Toque no símbolo de status do alarme para abrir o log de alarmes ativos.
Vermelho: Alarme(s) crítico(s) presente(s) no sistema de nobreak. Toque no símbolo de status do alarme para abrir o log de alarmes ativos.

Árvore do menu

  • Status

    • Entrada

    • Saída

    • Bypass

    • Bateria

    • Temperatura

    • Módulos de potência

    • Paralelo *

  • Logs

  • Controle *

    • Modo de operação

    • Inversor

    • Carregador

    • Sequências guiadas

  • Configuração *

    • Nobreak

    • Saída

    • Bateria

    • Alta eficiência

    • Disjuntores

    • Contatos e relés

    • Rede

    • ModBus

    • Geral

    • Lembrete

    • Salvar/restaurar

    • Atualizar status

  • Manutenção

    • Sinal sonoro

    • LEDs de status

    • Lâmpada do disjuntor

    • Bateria *

    • Calib tempo auton *

    • Subst. de bateria *

    • Relatório do nobreak *

  • Estatísticas

  • Sobre

  • Logout

  • Botão de bandeira – Toque nesse botão para definir o idioma do display.

Alguns menus contêm mais submenus do que os descritos neste manual. Esses submenus estão acinzentados e são para uso somente da Schneider Electric para evitar impactos indesejados na carga. Outros itens de menu também podem ficar acinzentados ou não exibidos no display se não forem relevantes ou ainda não tiverem sido lançados para este sistema de nobreak específico.

Visão geral do controlador de nível de sistema (SLC) e do controlador de unidade (UC)

  1. Botões ON/OFF do inversor

  2. Portas USB*

  3. E/S universal*

  4. Porta Modbus*

  5. Porta USB Micro-B*

  6. Porta de rede*

  7. Botão de reinicialização*

  8. LEDs de status*

  9. Exibir fonte de alimentação

  10. Porta do visor

  11. Porta de serviço*

  12. Para uso futuro

  13. Para uso futuro

  14. PBUS 1*

  15. PBUS 2*

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?