990-91379C-024

Importantes instruções de segurança — GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

Leia estas instruções atentamente e examine o equipamento para familiarizar-se com ele antes de tentar instalá-lo, operá-lo, repará-lo ou mantê-lo. As mensagens de segurança a seguir podem aparecer neste manual ou no equipamento para alertar sobre possíveis riscos ou chamar a atenção para informações que esclarecem ou simplificam um procedimento.

O acréscimo deste símbolo às mensagens de segurança de “Perigo” ou “Atenção” indica a existência de um risco elétrico que resultará em lesões se as instruções não forem seguidas.

Este é o símbolo de alerta de segurança. Ele é usado para alertar você sobre possíveis riscos de lesões. Observe todas as mensagens de segurança com este símbolo para prevenir possíveis lesões ou morte.

PERIGO
PERIGO indica uma situação perigosa que, se não evitada, resultará em morte ou lesões graves.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
ATENÇÃO
ADVERTÊNCIA indica uma situação perigosa que, se não evitada, poderá resultar em morte ou lesões graves.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte, ferimentos graves ou danos do equipamento.
CUIDADO
CUIDADO indica uma situação perigosa que, se não evitada, poderá resultar em lesões leves ou moderadas.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em ferimentos graves ou danos do equipamento.
AVISO
AVISO é usado para referir-se a práticas não relacionadas a lesões físicas. O símbolo de alerta de segurança não será usado com este tipo de mensagem de segurança.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em danos do equipamento.

Observação

O equipamento elétrico deve ser instalado, operado, reparado e ter sua manutenção realizada somente por funcionários qualificados. A Schneider Electric não assume nenhuma responsabilidade por qualquer consequência decorrente do uso deste material.

Uma pessoa qualificada é aquela que tem habilidades e conhecimento relacionados à estrutura, à instalação e à operação do equipamento elétrico e que recebeu treinamento de segurança para reconhecer e evitar os riscos envolvidos.

Per IEC 62040-1: “Sistemas de energia ininterrupta (UPS) -- Parte 1: Requisitos de segurança”, este equipamento, incluindo o acesso à bateria, deve ser inspecionado, instalado e mantido por uma pessoa qualificada.

A pessoa qualificada é uma pessoa com formação e experiência relevantes que lhe permitem perceber os riscos e evitar os perigos que o equipamento pode criar (referência IEC 62040-1, seção 3.102).

Declaração da FCC

NOTA: Este equipamento foi testado e encontra-se em conformidade com os limites para um dispositivo digital Classe A, de acordo com a Parte 15 das Regras da FCC. Esses limites foram desenvolvidos para oferecer uma proteção razoável contra interferências nocivas quando o equipamento for operado em um ambiente comercial. O equipamento gera, usa e emite frequências de rádio e, se não for instalado e usado de acordo com o manual de instruções, poderá causar interferências nocivas às comunicações por rádio. A operação deste equipamento em uma área residencial poderá provavelmente causar interferência danosa. Em tal caso, o usuário será solicitado a corrigir a interferência a seu próprio custo.

Quaisquer mudanças ou modificações não aprovadas expressamente pela parte responsável pela conformidade pode anular a autoridade do usuário para operar o equipamento.

Compatibilidade eletromagnética

AVISO
Risco de distúrbio eletromagnético
Este nobreak é da categoria de produto C2. Em um ambiente residencial, este produto pode causar interferência de rádio. Caso isso ocorra, o usuário deve tomar medidas adicionais.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em danos do equipamento.

Precauções de segurança

PERIGO
risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
Todas as instruções de segurança neste documento devem ser lidas, compreendidas e seguidas.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
PERIGO
risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
Após completar a fiação elétrica do nobreak, não ative o sistema. A ativação inicial deve ser executada somente por pessoal qualificado pela Schneider Electric.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
CUIDADO
Risco de superfície quente
A placa traseira do gabinete pode ultrapassar temperaturas de 65 °C (149 °F) em temperatura ambiente de 50 °C (122 °F) se os filtros de pó na porta frontal estiverem entupidos. Substitua o filtro de pó regularmente, conforme descrito no manual de operação do nobreak.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em ferimentos graves ou danos do equipamento.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?