990-91379C-024

Configurar as preferências do display

  1. Toque em Configuração > Geral > Display .
    1. Defina o Som de alarme como Ativar ou Desativar. Isso ativará/silenciará todos os sons de alarme.
    2. Defina a unidade de temperatura para Celsius ou Fahrenheit.
    3. Defina a proteção de tela após 5 min, 15 min, 30 min ou Nunca. O protetor de tela será ativado após o tempo definido se nenhuma atividade tiver sido realizada no display.
    4. Defina o Brilho do visor tocando no botão - ou +.
    5. Defina o Som de toque da tela como Ativar ou Desativar. Isso ativará/silenciará todos os sons de display (excluindo sons de alarme).
    6. Calibre a funcionalidade de toque do visor tocando duas vezes no botão de calibração.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?