990-91379C-024

Modos do sistema

O modo do sistema indica o status da saída de todo o sistema de nobreak, incluindo o mecanismo do interruptor, e indica a fonte que fornece a carga.

Modo eConversion

O eConversion oferece uma combinação de máxima proteção e maior eficiência, que permite reduzir a eletricidade absorvida pelo nobreak por um fator três em comparação com a dupla conversão. O eConversion é agora o modo de operação geralmente recomendado e é ativado por padrão no nobreak, mas pode ser desativado através do menu do display. Quando ativado, o eConversion pode ser configurado para estar sempre ativo ou em uma programação configurada através do menu do display.

No eConversion, o sistema de nobreak fornece a parte ativa da carga através do bypass estático, desde que o fornecimento da rede elétrica esteja dentro da tolerância. O inversor continua funcionando paralelamente para que o fator de potência de entrada do sistema de nobreak seja mantido próximo ao unitário, independente do fator de potência da carga, uma vez que a parte reativa da carga é reduzida significativamente na corrente de entrada do sistema de nobreak. No caso de uma interrupção do fornecimento da rede elétrica, o inversor mantém a tensão de saída fornecendo uma transferência ininterrupta do eConversion para a dupla conversão. As baterias são carregadas quando o sistema de nobreak estiver em modo eConversion e a compensação harmônica também é fornecida.

O modo eConversion pode ser usado para o sistema nobreak Galaxy VL nas seguintes condições:

  • Consulte o manual de instalação do nobreak para obter a porcentagem de carga mínima para sistemas nobreaks paralelos em eConversion.

  • A flutuação da tensão é ≤10% versus tensão nominal (configuração ajustável de 3% a 10%).

  • THDU é ≤5%.

NOTA: Quando são feitas alterações nas configurações do modo eConversion em um nobreak em um sistema paralelo, as configurações são compartilhadas com todos os nobreaks do sistema paralelo.
NOTA: Quando um grupo gerador/gerador está em uso e flutuações de frequência são observadas (normalmente devido ao downsizing), recomenda-se configurar um contato de entrada para desativar os modos de alta eficiência enquanto o grupo gerador/gerador estiver ativado.
NOTA: Se a sincronização externa for necessária, geralmente é recomendado desativar o eConversion.

Operação do inversor
para modos do sistema

Na operação do inversor a carga é fornecida pelos inversores. O modo de operação do nobreak pode ser a conversão dupla (operação normal) ou operação da bateria quando o modo operacional do nobreak está na operação do inversor.

Operação do bypass estático solicitado
para modos do sistema

Quando o sistema do nobreak está na operação do bypass estático solicitado, a carga é fornecida pela fonte do bypass. Se alguma falha for detectada, o sistema de nobreak irá transferir para operação do inversor ou operação do bypass estático forçado.

Operação do bypass estático forçado
para modos do sistema

O sistema do nobreak está em operação do bypass estático forçado como resposta a um comando do sistema do nobreak, ou quando o usuário pressiona o botão OFF do inversor nos nobreaks. Durante a operação do bypass estático forçado, a carga é fornecida diretamente pela fonte do bypass com energia não condicionada.

NOTA: As baterias não estão disponíveis como fontes de energia alternativas enquanto o sistema do nobreak está em operação do bypass estático forçado.

Operação do bypass de manutenção
para modos do sistema

Na operação do bypass de manutenção, a carga é fornecida diretamente pela fonte de bypass com energia não condicionada pelo disjuntor do bypass de manutenção (MBB).

NOTA: As baterias não estão disponíveis como fontes de energia alternativas em operação do bypass de manutenção.

Modo ECO
para modos do sistema

No modo ECO, o nobreak usa o bypass estático solicitado para alimentar a carga desde que a qualidade da energia esteja dentro da tolerância. Se for detectada alguma falha (tensão do bypass fora de tolerância, tensão de saída fora de tolerância, interrupção da alimentação, etc.), o sistema do nobreak será transferido automaticamente para a conversão dupla (operação normal) ou bypass estático forçado. Dependendo das condições de transferência, pode ocorrer uma interrupção mínima do fornecimento de carga (até 10 ms). As baterias são carregadas quando o sistema do nobreak estiver no Modo ECO. A principal vantagem do modo ECO é a redução do consumo de energia elétrica em comparação com a conversão dupla.

NOTA: Quando são feitas alterações às configurações do ECO Mode em um nobreak em um sistema paralelo, as configurações são compartilhadas com todos os nobreaks no sistema paralelo.

Modo desativado
para modo do sistema

O sistema do nobreak não está fornecendo potência à carga. As baterias estão carregadas e o display está ativado.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?