990-91379A-028

Настройка батареи

Опасно
опасность поражения электрическим током, взрыва или вспышки дугового разряда
Параметры батарей должны вводиться персоналом, обученным работе с батареями, конфигурации батарей и соблюдению требуемых мер предосторожности.
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.
  1. Нажмите Конфигурация > Батарея .
  2. Тип батареи будет показан как:
    • Стандартный, если используется стандартная батарею Schneider Electric; отобразится артикул продукта для вашей конкретной конфигурации батареи.
    • Пользовательский, если используется заказное решение для батареи.
  3. Нажмите Общие настройки и настройте следующие параметры:
    Примечание: На каждой странице нажмите OK, чтобы сохранить настройки, а затем коснитесь символа стрелки, чтобы перейти к следующей странице.
    Количество батарейных шкафов, подключенных к батарейному автомату Показано количество батарейных шкафов, подключенных к батарейному автомату. Настраивается только компанией Schneider Electric Service.
    Предупр. о низк. раб. (сек.) Установите пороговое значение для оставшегося времени автономной работы в секундах, которое активирует предупреждение о низком времени автономной работы.
    Расчетный уровень заряда (%) Установите максимальный расчетный уровень заряда в процентах от номинальной мощности ИБП.
    Контроль температуры Показывает, включен ли контроль температуры. Настраивается только компанией Schneider Electric Service.
    Датчик температуры #1/Датчик температуры #2 Показывает наличие датчиков температуры. Настраивается только компанией Schneider Electric Service.
    Минимальный порог (°C) Установите минимальную допустимую температуру батареи в градусах по Цельсию или Фаренгейту. При температуре ниже этого порога будет активирован сигнал тревоги.
    Максимальный порог (°C) Установите максимальную допустимую температуру батареи в градусах по Цельсию или Фаренгейту. При температуре выше этого порога будет активирован сигнал тревоги.
    Режим ускоренной зарядки, автоматический Отображение ускоренного режима зарядного устройства. Эта функция автоматически переведет зарядное устройство в режим ускоренной зарядки после того, как система работала от батареи. Настраивается только компанией Schneider Electric Service.
    Циклический режим зарядки Отображение циклического режима зарядного устройства.

    Во время циклической зарядки система переключается между периодами непрерывной зарядки и спящего режима. Эта функция будет постоянно поддерживать состояние заряда батареи без нагрузки на батареи, выполняя непрерывную зарядку на холостом ходу.

    Настраивается только компанией Schneider Electric Service.
    Тестирование раз в Установите, как часто ИБП должен выполнять тест батареи.
    День нед. Установите, в какой день недели должен выполняться тест батареи.
    Зап. чч:мм Установите, в какое время дня должен выполняться тест батареи.
    Режим самодиагн. батареи вручную Установите, какой тип теста батареи должен работать: По мощности или по напряжению/времени.
    Ограничение по времени (минуты)/Предел напряжения (В) Если вы выбрали тип теста батареи по напряжению/времени, установите временной предел или предел напряжения.
  4. Только для заказных решений для батареи Нажмите пункт Спец. настройки для просмотра следующих настроек:
    Примечание: Данные параметры настраивается только компанией Schneider Electric Service.
    Тип батареи Отображение настроенного типа батареи.
    СТ батареи подключена Отображается, подключена ли средняя точка батареи.
    Откл. контроля темп. Отображается, выключен ли контроль температуры.
    Разр. ускор. зарядку Отображается, разрешена ли ускоренная зарядка.

    Форсированная зарядка позволяет проводить быструю зарядку с целью быстрого восстановления разряженной батареи.

    Разр. глуб. разрядку батареи Отображается, разрешена ли глубокая разрядка батареи. Функция глубокой разрядки позволяет разряжать батареи до еще более низкого уровня напряжения, чем рекомендуемое значение. Обратите внимание, что это может привести к повреждению батарей.
    Вкл. автоматического отключения батареи Отображение включения автоматического отключения батареи. Когда в системе ИБП отключен выход и нет возможности заряжать батареи, эта функция отключит батарейные автоматы, чтобы избежать глубокой разрядки батареи после следующего срока:
    • Две недели.

    • 10 минут при напряжении элемента батареи ниже уровня отключения из-за низкого заряда.

    Емкость на блок батарей (Ач) Отображается емкость батареи на батарейный блок в ампер-часах для блока, подключенного к каждому батарейному автомату.
    Количество линеек батарей Отображается количество линеек батарей, подключенных параллельно, для блока, подключенного к каждому батарейному автомату.
    Количество батарей на линейку Отображается количество батарей на линейку.
    Количество ячеек в батарее Отображается количество элементов батарей на блок.
    Постоянное напряжение ячейки батареи (В) Отображается плавающее напряжение.

    Зарядка на холостом ходу – это базовая функция зарядки, доступная для всех типов батарей и автоматически используемая зарядным устройством.

    Отображается форсированное напряжение.

    Форсированная зарядка позволяет проводить быструю зарядку с целью быстрого восстановления разряженной батареи.

    Отображается выравнивающее напряжение.

    Выравнивающая зарядка используется при выравнивании смещенных батарей с открытыми ячейками. Это метод зарядки, доступный при использовании максимально возможного уровня напряжения зарядки. Когда выполняется выравнивающая зарядка, из батарей с открытыми ячейками испаряется вода, которую необходимо заменить после завершения зарядки.

    Продолжительность заряда (сек.) Отображается длительность в секундах для форсированной зарядки и выравнивающей зарядки.
    Постоянное напряжение отключения элемента батареи (В) Отображается уровень напряжения на ячейку батареи, при котором батарея должна быть отключена.
    Номинальная температура (°C)/Номинальная температура (°F) Отображается номинальная температура.
    Знач. зарядного тока Отображается значение зарядного тока.
QR-код для этой страницы

Была ли информация полезной?