990-91379A-028

Режимы системы

Режим системы показывает выходное состояние полной системы ИБП, включая окружающие распределительные устройства, и указывает ИБП, которые питают нагрузку.

Работа инвертора

В режиме инвертора нагрузка запитывается инверторами. Если система работает в режиме инвертора, ИБП может работать в нормальном режиме или от батареи.

Режим требуемого статического байпаса

Когда система находится в режиме требуемого статического байпаса, нагрузка запитывается от источника байпаса. При возникновении ошибки система перейдет в режим работы инвертора или режим принудительного статического байпаса.

Режим принудительного статического байпаса

Система находится в режиме принудительного статического байпаса, если поступила команда из системы ИБП или пользователь нажал кнопку инвертора OFF на ИБП. Во время работы в режиме принудительного статического байпаса нагрузка запитывается непосредственно из электросети по байпасному вводу.

Примечание: Пока система работает в режиме принудительного статического байпаса, батареи недоступны в качестве резервного источника питания.

Работа в режиме технического байпаса

Во время работы в режиме сервисного байпаса нагрузка запитывается непосредственно из источника байпаса.

Примечание: В режиме технического байпаса батареи недоступны в качестве резервного источника питания.

Режим ECO

Режим ECO позволяет настроить систему для использования в режиме требуемого статического байпаса с нагрузкой, питаемой через байпас, в качестве предпочтительного режима работы в предопределенных обстоятельствах. Главное преимущество режима ECO заключается в снижении потребления электрической энергии. В случае прерывания подачи питания от сети ИБП перейдет в режим инвертора для поддержания непрерывного питания нагрузки.

Примечание: При изменении конфигурации режима ECO на одном ИБП в составе параллельной системы параметры обновляются на всех ИБП этой параллельной системы.

Режим ECOnversion

ECOnversion позволяет системе питать активную часть нагрузки через байпас. Инвертор остается включенным в параллель с источником байпаса и питает реактивную часть нагрузки. Коэффициент входной мощности ИБП, независимо от коэффициента мощности нагрузки, поддерживается на одном уровне, в то время как реактивная часть нагрузки существенно понижается во входном токе ИБП. В случае потери питания от электросети инвертор продолжает поддерживать выходное напряжение, таким образом, сбои и перепады напряжения во время перехода из режима ECOnversion практически отсутствуют.

Примечание: При изменении конфигурации режима ECOnversion на одном ИБП в составе параллельной системы параметры обновляются на всех ИБП этой параллельной системы.

Режим ВЫКЛ.

Система не подает питание на нагрузку. Батареи заряжены и дисплей включен.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?