990-91381D-037

安装双市电系统 UPS 和维修旁路机柜之间的连接铜排。

铜排和绝缘部件随维修旁路机柜附件提供。图中所示的部件号均印在部件表面。使用随附的 M8x30 螺钉,扭矩值设为 17.5 Nm。

  1. 拆下三根单市电铜排。
    注: 保管好三根单市电铜排。可用于 UPS 系统启动期间的测试。

    UPS 正面视图

  2. 安装输入铜排、零线铜排、直流铜排、绝缘铜排和 PE 铜排。

    UPS 正面视图

  3. 安装旁路铜排和绝缘部件。

    UPS 正面视图

  4. 安装输出铜排和绝缘部件。

    UPS 正面视图

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.