990-91381C-037

最终安装

  1. 仅适用于双市电:将 SSIB 和指示灯标签以及示意图标签分别贴到维修旁路机柜上。标签随本手册提供。

    单市电

    双市电

  2. 将标签 885-91965(UPS 随附)贴到维修旁路机柜上。
  3. 仅适用于抗震固定支架:将正面抗震固定支架安装在维修旁路机柜和 UPS 上。将正面抗震支架固定到地面。使用适合地面类型的五金件 – 正面抗震固定支架上的孔径为 ø14 mm。最低要求为强度 8.8 的 M12 五金件。
  4. 关闭维修旁路机柜的前门
本页的QR代码

这有帮助吗?