990-91381D-004

Installationsprocedure

Én forsyningskilde – med adgang ovenfra

To forsyningskilder – med adgang ovenfra

Én forsyningskilde – med adgang nedefra

To forsyningskilder – med adgang nedefra

  1. Installation af seismisk forankring (valgfrit).
  2. Klargør til installation.
  3. Tilslut strømkablerne.
  4. Sammenkobl UPS'en med vedligeholdelsesbypass-skabet.
  5. Klargør UPS'en til intern busbar-forbindelse.
  6. Forbind busbarerne mellem UPS'en og vedligeholdelsesbypass-skabet. Udfør en af følgende procedurer:
  7. Installer busbarer til lastbankafbryder (valgmulighed).
  8. Klargør til signalkabler. Udfør en af følgende procedurer:
  9. Tilslut signalkablerne mellem vedligeholdelsesbypass-skabet og UPS'en.
  10. Følg installationsvejledningen til UPS'en og andre installationsvejledninger til hjælpeprodukter for at forbinde relevante signalkabler og eksterne kommunikationskabler i UPS'en.
  11. Sæt oversatte sikkerhedslabels på produktet.
  12. De sidste installationstrin.
Se Tag vedligeholdelsesbypass-skabet ud af drift, eller flyt det til en anden placering, hvis du skal flytte eller tage vedligeholdelsesbypass-skabet ud af drift efter afsluttet installation.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.