990-91381D-004

Klargør UPS'en til intern busbar-forbindelse

  1. Flyt PE-busbaren i UPS'en:
    1. Frakobl EMC-kablet, EMC-kabelholderen og kablerne fra potentialudligningskontaktoren fra PE-busbaren. Husk, hvordan kablerne er tilsluttet jord-busbaren.
    2. Fjern, og kassér kobber-busbaren.
    3. Flyt PE-busbaren til den nye position.
    4. Hold fast i EMC-kabelholderen, og træk forsigtigt i enden af EMC-kablet for at gøre det længere. Tilslut EMC-kablet til PE-busbaren igen.
    5. Tilslut kablerne fra potentialudligningskontaktoren til PE-busbaren igen.
  2. Kun ved UPS med plastkassen som en separat del: Vip M-tapperne på plastkassen opad. Dette er nødvendigt for at gøre plads til interne busbarer mellem vedligeholdelsesbypass-skabet og UPS'en. Spring dette trin over, hvis kassen er integreret i den indre dør på UPS'en. Det er ikke nødvendigt at ændre den integrerede kasse for at den kan passe til de interne busbarer.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?