990-91381A-022

De stroomkabels aansluiten

  1. Leid de voedingskabels door de bovenzijde of onderzijde van de onderhoudsbypassbehuizing.
  2. Verbind de PE-kabels, ingangskabels, bypasskabels (in dubbele netaansluitingssystemen), lastkabels, en DC-kabels. Bevestig de kabelschoenen aan de voedingsrails zoals getoond.

    Enkelvoudige netaansluiting

    Dubbele netaansluiting

    Montage kabelschoen naar voedingsrail

    1. Veerring - inbegrepen bij set.

    2. Platte sluitring (niet meegeleverd).

  3. Controleer of de kabelschoenen goed zijn vastgezet.
    VOORZICHTIG
    Risico op beschadiging van apparatuur
    Controleer of de kabelschoenen goed zijn vastgezet. Als de kabelschoenen bewegen wanneer er aan de kabels getrokken wordt, kan de bout losraken.
    Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot letsel of schade aan de apparatuur.
  4. Plaats het rechterzijpaneel terug op de onderhoudsbypassbehuizing.
  5. Plaats de beschermkappen terug op het rechterzijpaneel. Hergebruik de M6-schroeven.
QR code for this page

Was dit nuttig?