990-91381A-022

Installatie voorbereiden

  1. Verwijder de beugels (A) en (B) uit de onderhoudsbypassbehuizing. Installeer de beugels (A) op de achterzijde van de onderhoudsbypassbehuizing. Bewaar de beugel (B) voor bovenverbinding met de UPS.

    Zijaanzicht rechts van de onderhoudsbypassbehuizing

    Achteraanzicht van de onderhoudsbypassbehuizing

  2. Verwijder het rechterzijpaneel van de onderhoudsbypassbehuizing.

    De Onderhoudsbypassbehuizing

  3. Verwijder het linkerzijpaneel van de UPS. Installeer het linker zijpaneel op de onderhoudsbypassbehuizing.

    De Onderhoudsbypassbehuizing en de UPS

  4. Schuif de onderhoudsbypassbehuizing naar zijn definitieve positie. Lijn uit met de seismische verankering, indien aanwezig. Bij systemen zonder seismische verankering moet de achterste transportbeugel weer op de onderhoudsbypassbehuizing worden gemonteerd en aan de vloer worden bevestigd.

    Achteraanzicht met seismische verankering

    Achteraanzicht zonder seismische verankering

  5. Voorbereiding op stroomkabels:
    1. Verwijder de bovenste of onderste wartelplaat.
    2. Voor de onderste kabelinvoer verwijdert u het achterste wiel en de wielschroeven van de onderste wartelplaat. Werp het zwenkwiel weg.
    3. Boor of stans gaten voor stroomkabels of doorvoeringen in de wartelplaat. Doorvoeringen worden niet meegeleverd.
    4. Plaats de bovenste of onderste wartelplaat terug.
    GEVAAR
    gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
    Boor of stans alleen gaten als de wartelplaten zijn verwijderd, en boor of stans niet te dicht bij de behuizing.
    Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel.

    Kabelinvoer aan de bovenzijde

    Kabelinvoer aan de onderzijde

  6. Open de binnendeur van de UPS.
  7. Verwijder de transparante beschermkappen in de UPS.

    Vooraanzicht van de UPS

  8. Verwijder de voedingsrails van de UPS. Sommige voedingsrails zullen geïnstalleerd worden in de onderhoudsbypassbehuizing:
    1. Verwijder de drie voedingsrails van de UPS. Installeer de drie voedingsrails in de onderhoudsbypassbehuizing.
    2. Verwijder de drie voedingsrails van de UPS. Alleen voor dubbele netaansluiting: Installeer de drie voedingsrails in de onderhoudsbypassbehuizing.
    3. Verwijder de drie voedingsrails van de UPS. Bewaar voor belastingsweerstandschakelaar- (LBB-) optie als dit deel is van het systeem.
    4. Verwijder de vier voedingsrails van de UPS. Gooi deze weg of bewaar deze voor reserveonderdelen.

    Vooraanzicht van de UPS

    Vooraanzicht van de onderhoudsbypassbehuizing

  9. Alleen voor TNC-beschermingsaarde: Installeer de voorziene doorverbindingsrail om de N-voedingsrail met de PE-voedingsrail te verbinden zoals getoond.

    Vooraanzicht van de onderhoudsbypassbehuizing

QR code for this page

Was dit nuttig?