990-91381A-006

Conexión de los cables de alimentación

  1. Pase los cables de alimentación a través de la parte superior o inferior del armario de derivación de mantenimiento.
  2. Conecte los cables PE, los cables de entrada, los cables de derivación (en sistemas con suministro de red con dos entradas), los cables de carga y los cables de CC. Monte los terminales del cable a las barras colectoras como se muestra.

    Suministro de red simple principal

    Suministro de red con dos entradas

    Ensamblaje de terminal de cable a barra colectora

    1. Arandela elástica (incluida en el kit).

    2. Arandela plana (no suministrada).

  3. Verifique la sujeción de los terminales del cable.
    ATENCIÓN
    Riesgo de daños en el equipo
    Verifique la sujeción de los terminales del cable. Si los terminales del cable se mueven al tirar de los cables, el perno puede aflojarse.
    Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.
  4. Vuelva a colocar el panel derecho en el armario de derivación de mantenimiento.
  5. Vuelva a colocar las cubiertas de protección en el panel derecho. Vuelva colocar los tornillos M6.
Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?