990-91381A-006

Instalación del anclaje antisísmico (opcional)

Utilice el kit antisísmico opcional GVLOPT002 para este procedimiento.

  1. Conecte los conjuntos de anclaje posteriores del SAI y el armario de derivación de mantenimiento con la placa de interconexión.

    Vista posterior

  2. Monte en el suelo el conjunto de anclaje posterior. Use los accesorios adecuados para el tipo de suelo; el diámetro del orificio en los anclajes posteriores es de ø16 mm. El requisito mínimo es hardware M12 de grado de resistencia 8.8.

    Vista posterior

  3. Quite todos los tornillos y la placa de interconexión.

    Vista posterior

  4. Quite los soportes de anclaje posteriores.

    Vista posterior

  5. Instale los soportes de anclaje posteriores en el SAI y el armario de derivación de mantenimiento con los pernos suministrados.

    Vista posterior del SAI y el armario de derivación de mantenimiento

Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?