990-91381A-012

Raccordement des câbles d'alimentation

  1. Acheminez les câbles d'alimentation par le haut ou par le bas de l'armoire de bypass de maintenance.
  2. Raccordez les câbles PE, les câbles d'entrée, les câbles de bypass (dans les systèmes à alimentation secteur double), les câbles de charge et les câbles CC. Assemblez les cosses de câble aux jeux de barres comme indiqué.

    Alimentation secteur simple

    Alimentation secteur double

    Assemblage d'une cosse de câble à un jeu de barres

    1. Rondelle de ressort – fournie dans le kit.

    2. Rondelle plate (non fournie).

  3. Vérifiez la fixation des cosses de câble.
    ATTENTION
    Risques de dommages à l'équipement
    Vérifiez la fixation des cosses de câble. Si les cosses de câble se déplacent en raison de la traction sur les câbles, le boulon peut se desserrer.
    Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.
  4. Remettez en place le panneau latéral droit de l'armoire de bypass de maintenance.
  5. Repositionnez les caches de protection sur le panneau latéral droit. Réutilisez les vis M6.
Code QR pour cette page

Contenu utile ?