990-91381A-012

Préparation au raccordement des câbles de signal dans les systèmes avec entrée des câbles par le haut

DANGER
risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
Ne percez pas de trous et n'effectuez pas de perforations quand les panneaux sont installés, ni à proximité de l'armoire.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
  1. Préparez l'ASI pour les câbles de signal :
    1. Retirez le cache.
    2. Retirez les panneaux et les panneaux à fentes de la partie supérieure de l'ASI.

      Vue avant de l'ASI

    3. Pour une installation sans joints : Remettez en place les panneaux à fentes.
    4. Pour une installation avec des joints : Percez un trou dans les panneaux pour les joints, installez les joints et remettez en place les panneaux.
  2. Acheminez les câbles de signal comme indiqué pour séparer les câbles Class 2/SELV des câbles non-Class 2/non-SELV. Un séparateur à l'intérieur du passage de câbles sépare les câbles.

    Vue avant de l'ASI

Code QR pour cette page

Contenu utile ?