990-91381C-005

Installieren der Schienen für den Lastbankschalter (Option)

HINWEIS: Die Schienen für den Lastbankschalter wurden bei der Vorbereitung der Installation aus der USV entfernt.
  1. Installieren Sie die Schienen für den Lastbankschalter (LBB) in der USV. Achten Sie auf die Ausrichtung der Schienen.

    Vorderansicht der USV

  2. Die Kabel des Lastbankschalters können für eine dauerhafte Installation durch die Oberseite der USV oder für eine vorübergehende Installation durch die geöffneten Innentür verlegt werden. Informationen zum Einrichten des oberen Kabeleingangs in der USV finden Sie im USV-Handbuch.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?