990-91381C-007

Εγκαταστήστε αγωγούς μεταξύ του UPS και του ερμαρίου παράκαμψης συντήρησης στο σύστημα διπλής ηλεκτρικής παροχής

Οι αγωγοί και τα εξαρτήματα μονωτών παρέχονται σε κιτ με το ερμάριο παράκαμψης συντήρησης. Οι αριθμοί ανταλλακτικών που φαίνονται στις εικόνες είναι τυπωμένοι επάνω στα ανταλλακτικά. Χρησιμοποιήστε τις παρεχόμενες βίδες M8x30 και ροπή έως 17,5 Nm.

  1. Αφαιρέστε τους τρεις αγωγούς της ενιαίας ηλεκτρικής παροχής.
    ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Φυλάξτε τους τρεις αγωγούς της ενιαίας ηλεκτρικής παροχής. Απαιτούνται για δοκιμές κατά την εκκίνηση του UPS.

    Μπροστινή όψη του UPS

  2. Εγκαταστήστε τους αγωγούς εισόδου, τους ουδέτερους αγωγούς, τους αγωγούς DC, το εξάρτημα μονωτή και τον αγωγό PE.

    Μπροστινή όψη του UPS

  3. Εγκαταστήστε τους αγωγούς παράκαμψης και το εξάρτημα μονωτή.

    Μπροστινή όψη του UPS

  4. Εγκαταστήστε τους αγωγούς εξόδου και τα εξαρτήματα μονωτή.

    Μπροστινή όψη του UPS

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ήταν χρήσιμες αυτές;