990-91381C-007

Σύνδεση των καλωδίων τροφοδοσίας

  1. Δρομολογήστε τα καλώδια τροφοδοσίας μέσω του επάνω ή του κάτω μέρους του ερμαρίου παράκαμψης συντήρησης.
  2. Συνδέστε τα καλώδια PE, τα καλώδια εισόδου, τα καλώδια παράκαμψης (σε συστήματα διπλής ηλεκτρικής παροχής), τα καλώδια φορτίου και τα καλώδια DC. Συναρμολογήστε τις ωτίδες καλωδίων στους αγωγούς, όπως υποδεικνύεται.

    Ενιαία ηλεκτρική παροχή

    Διπλή ηλεκτρική παροχή

    Συναρμολόγηση ωτίδας καλωδίου σε αγωγό

    1. Ελατηριωτή ροδέλα - παρέχεται σε κιτ.

    2. Επίπεδη ροδέλα (δεν παρέχεται).

  3. Ελέγξτε τη στερέωση των ωτίδων καλωδίων.
    ΠΡΟΣΟΧΗ
    Κίνδυνος καταστροφής εξοπλισμού
    Ελέγξτε τη στερέωση των ωτίδων καλωδίων. Αν οι ωτίδες καλωδίων κινούνται λόγω τραβήγματος των καλωδίων, ο κοχλίας ενδέχεται να χαλαρώσει.
    Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή βλάβη στον εξοπλισμό.
  4. Εγκαταστήστε εκ νέου το αριστερό πλευρικό πλαίσιο στο ερμάριο παράκαμψης συντήρησης.
  5. Επανατοποθετήστε τα προστατευτικά καλύμματα στο δεξί πλευρικό πλαίσιο. Επαναχρησιμοποιήστε τις βίδες M6.
QR code for this page

Ήταν χρήσιμες αυτές;