990-91381D-007

Τελική εγκατάσταση

  1. Μόνο για διπλή ηλεκτρική παροχή: Προσθέστε τις ετικέτες για SSIB, τις ενδεικτικές λυχνίες και την ετικέτα διαγράμματος στο ερμάριο παράκαμψης συντήρησης. Οι ετικέτες παρέχονται με το παρόν εγχειρίδιο.

    Ενιαία ηλεκτρική παροχή

    Διπλή ηλεκτρική παροχή

  2. Προσθέστε την ετικέτα 885-91965 (παρέχεται με το UPS) στο ερμάριο παράκαμψης συντήρησης.
  3. Μόνο για σεισμική αγκύρωση: Εγκαταστήστε το σεισμικό μπροστινό άγκιστρο αγκύρωσης στο ερμάριο παράκαμψης συντήρησης και στο UPS. Στερεώστε τα σεισμικά μπροστινά άγκιστρα στο δάπεδο. Χρησιμοποιείτε κατάλληλο εξοπλισμό για τον τύπο δαπέδου – η διάμετρος οπής στο σεισμικό μπροστινό άγκιστρο είναι ø14 mm. Η ελάχιστη απαίτηση είναι εξοπλισμός M12 βαθμού αντοχής 8.8.
  4. Κλείστε την μπροστινή θύρα στο ερμάριο παράκαμψης συντήρησης.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ήταν χρήσιμες αυτές;