990-91381C-007

Προετοιμασία του UPS για εσωτερική καλωδίωση DC

  1. Επανατοποθετήστε τον αγωγό PE στο UPS.
    1. Αποσυνδέστε το καλώδιο EMC, το στήριγμα καλωδίου EMC και τα καλώδια σύνδεσης από τον αγωγό PE. Σημειώστε τη σύνδεση των καλωδίων στον αγωγό γείωσης.
    2. Αφαιρέστε και απορρίψτε τον χάλκινο αγωγό.
    3. Μετακινήστε τον αγωγό PE στη νέα θέση.
    4. Κρατήστε το στήριγμα καλωδίου EMC και τραβήξτε απαλά το άκρο του καλωδίου EMC για να επεκτείνετε το μήκος. Επανασυνδέστε το καλώδιο EMC στον αγωγό PE.
    5. Επανασυνδέστε τα καλώδια σύνδεσης στον αγωγό PE.
  2. Λυγίστε τα πτερύγια ζώνης M προς τα πάνω στο πλαστικό κουτί. Αυτό είναι απαραίτητο ώστε να δημιουργηθεί χώρος για τους εσωτερικούς αγωγούς μεταξύ του ερμαρίου παράκαμψης συντήρησης και του UPS.
QR code for this page

Ήταν χρήσιμες αυτές;