990-91381-016

Hubungkan Kabel Daya

  1. Rutekan kabel daya melalui bagian atas atau bawah lemari bypass pemeliharaan.
  2. Hubungkan kabel PE, kabel masukan, kabel bypass (dalam sistem catu daya ganda), kabel beban, dan kabel DC. Rakit skun kabel ke busbar seperti yang ditunjukkan.

    Catu Daya Tunggal

    Catu Daya Ganda

    Skun Kabel ke Rakitan Busbar

    1. Ring pegas – disediakan dalam kit.

    2. Ring datar (tidak disediakan).

  3. Periksa tingkat kekencangan skun kabel.
    PERHATIAN
    Risiko kerusakan alat
    Periksa tingkat kekencangan skun kabel. Jika skun kabel bergerak saat kabel ditarik, baut bisa menjadi longgar.
    Tidak mematuhi petunjuk ini dapat menyebabkan cedera atau kerusakan alat.
  4. Pasang kembali panel sisi kanan pada lemari bypass pemeliharaan.
  5. Posisikan kembali penutup pelindung pada panel sisi kanan. Gunakan kembali sekrup M6.
QR code for this page

Apakah ini membantu?