990-91381A-016

Siapkan UPS untuk Koneksi Busbar Internal

  1. Posisikan ulang busbar PE di UPS:
    1. Lepaskan kabel EMC, penutup kabel EMC, dan kabel pengikat dari busbar PE. Perhatikan koneksi kabel pada busbar pengardean.
    2. Lepaskan dan buang busbar tembaga.
    3. Pindahkan busbar PE ke posisi yang baru.
    4. Pegang bagian penutup kabel EMC dan tarik ujung kabel EMC secara perlahan untuk memperpanjangnya. Hubungkan kembali kabel EMC ke busbar PE.
    5. Hubungkan kembali kabel pengikat ke busbar PE.
  2. Tekuk penutup zona M ke arah atas pada kotak plastik. Tindakan ini diperlukan untuk memberi ruang bagi busbar internal antara lemari bypass pemeliharaan dan UPS.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Apakah ini membantu?