990-91381C-018

負荷バンクブレーカー用のバスバーの取り付け(オプション)

注記: 負荷バンクブレーカーのバスバーは、取り付けの準備中にUPSから取り外されていました。
  1. UPSに負荷バンクブレーカー(LBB)用のバスバーを取り付けます。バスバーの方向に注意してください。

    UPSの前面図

  2. 負荷バンクブレーカーケーブルは、恒久的な設置の場合にはUPSの上部を通して配線することができます。一時的な設置の場合には、内側のドアを通して配線することができます。UPSで上部入線を作成する方法については、UPSのマニュアルを参照してください。
このページのためのQRコード

この情報は役に立ちましたか?