990-91381D-019

내부 부스바 연결을 위한 UPS 준비

  1. 다음과 같이 UPS에서 PE 부스바의 위치를 변경합니다.
    1. PE 부스바에서 EMC 케이블, EMC 케이블 홀더, 본딩 케이블을 연결 해제합니다. 접지 부스바에 케이블이 연결되어 있으니 유의하십시오.
    2. 구리 부스바를 제거하여 폐기합니다.
    3. PE 부스바를 새로운 위치로 이동합니다.
    4. EMC 케이블 홀더를 잡고 EMC 케이블 끝을 가볍게 당겨 길이를 조절합니다. EMC 케이블을 PE 부스바에 다시 연결합니다.
    5. 본딩 케이블을 PE 부스바에 다시 연결합니다.
  2. 플라스틱 박스가 별도 부품인 UPS에만 해당: 플라스틱 상자에서 M 영역 플랩을 위로 구부립니다. 이는 유지보수 바이패스 캐비넷과 UPS 간에 내부 부스바를 위한 공간을 만드는 데 필요합니다. 박스가 UPS의 내부 도어에 통합된 경우에는 이 단계를 생략하십시오. 통합 박스는 내부 부스바에 맞춰 수정할 필요가 없습니다.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?