990-91381C-023

Installere seismisk forankring (valgfritt)

Bruk valgfritt seismisk sett GVLOPT002 for denne prosedyren.

  1. Kople sammen de bakre forankringssamlingene for UPSen og vedlikeholdsbypasskabinettet med sammenkoplingsplaten.

    Vist bakfra

  2. Monter den bakre forankringssamlingen på gulvet. Bruk egnet maskinvare for gulvtypen – hulldiameteren i de bakre ankrene er ø16 mm. Minimumskravet er M12-maskinvare i 8,8-styrkeklasse.

    Vist bakfra

  3. Fjern alle skruene og sammenkoplingsplaten.

    Vist bakfra

  4. Fjern de bakre forankringsbeslagene.

    Vist bakfra

  5. Installer de bakre forankringsbeslagene på UPSen og vedlikeholdsbypasskabinettet med de medfølgende boltene.

    UPSen og vedlikeholdsbypasskabinettet vist bakfra

QR code for this page

Var dette til hjelp?