990-91381D-025

Podłączanie zasilacza UPS do szafy obejścia serwisowego

  1. Wsuń zasilacz UPS na miejsce obok szafy obejścia serwisowego. Wyrównaj ją z zestawem przeciwwstrząsowym, jeśli jest obecny.
  2. Opuść przednie i tylne nóżki poziomujące na szafie obejścia serwisowego i zasilaczu UPS za pomocą klucza, aż do połączenia z podłogą. Kółka nie mogą mieć kontaktu z podłogą. Skorzystaj z poziomicy, aby zapewnić równe położenie szafy.
    NOTYFIKACJA
    Ryzyko uszkodzenia sprzętu
    Nie należy przesuwać szafy po obniżeniu nóżek poziomujących.
    Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować uszkodzeniem sprzętu.
  3. Połącz szafę obejścia serwisowego i zasilacz UPS za pomocą śrub, jak pokazano na ilustracji.
  4. Zamontuj wspornik górny. Górny wspornik został wcześniej zdemontowany z bocznej części szafy obejścia serwisowego.
  5. Otwórz wewnętrzne drzwiczki zasilacza UPS.
  6. Zdemontuj dwie specjalne śruby z zasilacza UPS i użyj ich do połączenia szafy obejścia serwisowego z zasilaczem UPS, jak pokazano na ilustracji.
Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.