990-91381A-028

Подключение силовых кабелей

  1. Проложите силовые кабели через верхнюю или нижнюю часть шкафа сервисного байпаса.
  2. Подключите кабели защитного заземления, кабели входа, кабели байпаса (в системах с двойным вводом питания), кабели нагрузки и кабели постоянного тока. Присоедините кабельные наконечники к шинам, как показано на рисунке.

    Одиночный ввод питания

    Двойной ввод питания

    Присоединение кабельного наконечника к шине

    1. Пружинная шайба (входит в комплект).

    2. Плоская шайба (не входит в комплект).

  3. Проверьте закрепление кабельных наконечников.
    Внимание
    Риск повреждения оборудования
    Проверьте закрепление кабельных наконечников. Если кабельные наконечники перемещаются при натяжении кабелей, крепление болта может ослабнуть.
    Несоблюдение данных инструкций может привести к серьёзной травме или повреждению оборудования.
  4. Установите на место правую боковую панель в шкафу сервисного байпаса.
  5. Установите на место защитные крышки на правой боковой панели. Закрутите винты M6.
QR-код для этой страницы

Была ли информация полезной?