990-91381A-028

Окончание установки

  1. Для двойного ввода питания: Добавьте ярлыки для SSIB и световых индикаторов, а также ярлык схемы на шкаф сервисного байпаса. Ярлыки представлены в данном руководстве.

    Одиночный ввод питания

    Двойной ввод питания

  2. Добавьте ярлык 885-91965 (входит в комплект ИБП) на шкаф сервисного байпаса.
  3. Только для сейсмоустойчивого крепления: Установите сейсмоустойчивый передний кронштейн для крепления на шкаф сервисного байпаса и на ИБП. Прикрепите сейсмоустойчивые передние кронштейны для крепления к полу. Используйте соответствующее типу пола крепление — диаметр отверстия в переднем кронштейне для крепления составляет ø14 мм. Минимальное требование — болты M12 класса прочности 8,8.
  4. Закройте переднюю дверцу в шкафу сервисного байпаса.
QR-код для этой страницы

Была ли информация полезной?