990-91381A-028

Подготовка к установке

  1. Снимите кронштейны (A) и (B) со шкафа сервисного байпаса. Установите кронштейны (A) сзади шкафа сервисного байпаса. Отложите кронштейн (B) для верхнего соединения с ИБП.

    Шкаф сервисного байпаса, вид сзади справа

    Шкаф сервисного байпаса, вид сзади

  2. Снимите правую боковую панель со шкафа сервисного байпаса.

    Шкаф сервисного байпаса

  3. Снимите левую боковую панель с ИБП. Установите левую боковую панель на шкаф сервисного байпаса.

    ИБП и шкаф сервисного байпаса

  4. Установите шкаф сервисного байпаса в окончательное положение. Выровняйте со сейсмоустойчивым креплением (при наличии). Для систем без сейсмоустойчивого крепления установите задний транспортировочный кронштейн на шкаф сервисного байпаса и прикрепите его к полу.

    Вид сзади с сейсмоустойчивым креплением

    Вид сзади без сейсмоустойчивого крепления

  5. Подготовка к прокладке cиловых кабелей:
    1. Снимите верхнюю или нижнюю фальш-панель.
    2. Для нижнего кабельного ввода снимите задний ролик и удалите его винты с нижней фальш-панели. Отложите ролик.
    3. Просверлите или пробейте отверстия под силовые кабели или изоляционные трубы в фальш-панели. Изоляционные трубы в комплект не входят.
    4. Установите на место верхнюю или нижнюю фальш-панель.
    Опасно
    Опасность поражения электрическим током, взрыва или вспышки дугового разряда
    Запрещается сверлить или пробивать отверстия при установленных фальш-панелях и в непосредственной близости от ИБП.
    Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.

    Верхний кабельный ввод

    Нижний кабельный ввод

  6. Откройте внутреннюю дверцу ИБП.
  7. Снимите прозрачные защитные крышки в ИБП.

    ИБП, вид спереди

  8. Снимите шины с ИБП. Некоторые шины будут установлены в шкафу сервисного байпаса:
    1. Снимите три шины с ИБП. Установите три шины в шкафу сервисного байпаса
    2. Снимите три шины с ИБП. Для двойного ввода питания: Установите три шины в шкафу сервисного байпаса
    3. Снимите три шины с ИБП. Отложите их для поставляемого дополнительно выключателя нагрузочного шкафа (LBB), если он является частью системы.
    4. Снимите четыре шины с ИБП. Отложите или сохраните в качестве запасных частей.

    ИБП, вид спереди

    Шкаф сервисного байпаса, вид спереди

  9. Только для системы заземления TNC: Установите поставляемую в комплекте перемычку шинопровода для соединения шины N с шиной защитного заземления (PE), как показано на рисунке.

    Шкаф сервисного байпаса, вид спереди

QR-код для этой страницы

Была ли информация полезной?