990-91381-028

Подготовка ИБП к внутреннему соединению шины

  1. Установите на место шину защитного заземления (PE) в ИБП:
    1. Отключите кабель электромагнитной совместимости и держатель кабеля электромагнитной совместимости от шины защитного заземления (PE).
    2. Переместите шину защитного заземления (PE). При необходимости ослабьте кабели заземления, подключенные к шине защитного заземления (PE), и снова затяните их после перемещения шины защитного заземления (PE).
    3. Снимите кронштейн сзади и отложите.
    4. Снимите кронштейн спереди и установите кронштейн сзади.
    5. Подключите кабель электромагнитной совместимости и держатель кабеля электромагнитной совместимости к новому кронштейну сзади.
  2. Отогните вверх заслонки в зоне M на пластиковом корпусе. Это необходимо для того, чтобы освободить место для внутренних шин между шкафом сервисного байпаса и ИБП.
QR-код для этой страницы

Была ли информация полезной?