990-91381A-031

Montera skenor mellan UPS:en och bypasskåpet i system med dubbelmatad strömförsörjning

Skenorna och isolatordelarna levereras i en sats med bypasskåpet. Artikelnumren som visas på illustrationerna är tryckta på delarna. Använd de medföljande M8x30-skruvarna och vrid till 17,5 Nm.

  1. Ta bort de tre skenorna för enkelmatad strömförsörjning.
    OBS: Spara de tre skenorna för enkelmatad strömförsörjning. De behövs för testning under uppstart av UPS:en.

    Vy framifrån av UPS:en

  2. Montera ingångsskenorna, de neutrala skenorna, DC-skenorna, isolatordelen och PE-skenan.

    Vy framifrån av UPS:en

  3. Montera bypasskenorna och isolatordelen.

    Vy framifrån av UPS:en

  4. Montera utgångsskenorna och isolatordelarna.

    Vy framifrån av UPS:en

QR code for this page

Var det här till hjälp?