990-91381A-031

Installera jordbävningsskyddet (option)

Använd monteringssatsen för jordbävningskit GVLOPT002 för denna procedur.

  1. Anslut de bakre förankringsenheterna för UPS:en och bypasskåpet med sammankopplingsplattan.

    Vy bakifrån

  2. Sätt fast den bakre förankringsenheten i golvet. Använd lämplig skruv för golvtypen – håldiametern i de bakre fästena är ø16 mm. Minimikravet är storlek M12 i god stålkvalitet (8,8).

    Vy bakifrån

  3. Ta bort alla skruvar och sammankopplingsplattan.

    Vy bakifrån

  4. Ta bort de bakre vinkelfästena.

    Vy bakifrån

  5. Montera de bakre vinkelfästena för UPS:en och bypasskåpet med de medföljande skruvarna.

    Vy bakifrån av UPS:en och bypasskåpet

QR code for this page

Var det här till hjälp?