990-91381A-032

กระบวนการติดตั้ง

  1. ติดตั้งสมอต้านทานการไหวสะเทือน (ไม่บังคับ)
  2. การเตรียมการติดตั้ง
  3. เชื่อมต่อสายไฟฟ้า
  4. เชื่อมต่อ UPS กับตู้บายพาสการซ่อมบำรุง
  5. เตรียม UPS สำหรับการเชื่อมต่อบัสบาร์ภายใน
  6. เชื่อมต่อบัสบาร์ระหว่างตู้บายพาสการซ่อมบำรุงและ UPS ปฏิบัติขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งดังต่อไปนี้
  7. ติดตั้งบัสบาร์สำหรับตู้โหลดเบรกเกอร์ (ทางเลือก)
  8. เตรียมการเดินสายเคเบิลเดี่ยว ปฏิบัติขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งดังต่อไปนี้
  9. เชื่อมต่อสายสัญญาณระหว่างตู้บายพาสการซ่อมบำรุงและ UPS
  10. ปฏิบัติตามคู่มือการติดตั้ง UPS และคู่มือการติดตั้งผลิตภัณฑ์เสริมอื่นๆ เพื่อเชื่อมต่อสายเคเบิลสัญญาณและสายเคเบิลสื่อสารภายนอกที่เกี่ยวข้องใน UPS
  11. เพิ่มฉลากความปลอดภัยที่แปลแล้วไปยังผลิตภัณฑ์ของคุณ
  12. การติดตั้งขั้นสุดท้าย
QR code for this page

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?