Üst Kablo Giriş Sistemindeki Sinyal Kabloları için Hazırlık
![]() |
---|
elektrik çarpması, patlama veya ark parlaması tehlikesi
Takılan rakor plakasına delik açmayın ya da delmeyin veya kabine yakın delik açmayın
ya da delmeyin.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
|
- UPS'i sinyal kabloları için hazırlama:
- Kapağı çıkarın.
- Rakor plakalarını ve fırça plakalarını UPS'in üst kısmından çıkarın.
- Grometler olmadan kurulum için: Fırça plakalarını tekrar takın.
- Grometlerle kurulum için: Grometler için rakor plakalarında bir delik açın, grometleri takın ve rakor plakalarını tekrar takın.
- Class 2/SELV kablolarını non-Class 2/non-SELV kablolarından ayırmak için sinyal kablolarını gösterildiği gibi geçirin. Kablo kanalının içindeki bir ayırıcı, kabloları ayırır.