990-91386-017

Ambiente

  Funzionamento Immagazzinamento
Temperatura Da 0 °C a 40 °C Da -25 °C a 55 °C
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?