990-91386-019

최종 설치

  1. 4개의 전면 커버를 다시 설치합니다.

    배터리 차단기가 설치된 하단 케이블 인입구 시스템

    배터리 차단기가 설치된 상단 케이블 인입구

  2. 포장 해체 절차에서 보관한 전면 고정 브라켓을 빈 배터리 캐비닛에 고정합니다.

    빈 배터리 캐비닛의 전면

  3. 전면 고정 브라켓을 바닥에 장착합니다.
    주의: 바닥 고정 볼트는 제공되지 않습니다.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?