990-91386-024

Segurança em eletricidade

Este manual contém informações de segurança importantes que devem ser seguidas durante a instalação e manutenção do sistema nobreak.

DANGER
risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
  • O equipamento elétrico deve ser instalado, operado, consertado e mantido somente por profissionais qualificados.
  • Utilize os equipamentos de proteção individual (EPI) apropriados e siga as práticas seguras de trabalho elétrico.
  • Os dispositivos de desconexão para CA e CC devem ser fornecidos por terceiros, devem estar prontamente acessíveis e com a função do dispositivo de desconexão marcado.
  • Desligue a fonte de alimentação do sistema nobreak antes de trabalhar com ou no interior do equipamento.
  • Antes de trabalhar no sistema nobreak, verifique a presença de tensão entre todos os terminais, incluindo o aterramento.
  • O nobreak contém uma fonte de energia interna. Poderá existir o risco de tensão perigosa mesmo quando essas unidades não estiverem conectadas da rede elétrica. Antes de instalar ou fazer a manutenção do sistema nobreak, certifique-se de que as unidades estejam desligadas (OFF) e a rede elétrica e as baterias externas estejam desconectadas. Aguarde cinco minutos antes de abrir o nobreak para permitir a descarga dos capacitadores.
  • O nobreak deve estar adequadamente ligado à terra e, devido a uma alta corrente de fuga, o condutor de aterramento deve ser conectado primeiro.
Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

O etiqueta abaixo deve ser adicionada se:

  1. A entrada do nobreak é conectada através de isoladores externos que, quando abertos, isolam o neutro, OU

  2. A entrada do nobreak é conectada através de um sistema de energia de TI.

A etiqueta deve ser colocada ao lado de todos os dispositivos de desconexão de energia upstream que isolam o neutro.
DANGER
Risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
Risco de backfeed de tensão. Antes de trabalhar neste circuito: Isole o nobreak e verifique a presença de tensão perigosa entre todos os terminais, incluindo no aterramento.
Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.