990-91460B-004

Monter det seismiske forankringsbeslag på Galaxy VL UPS (valgmulighed)

Brug det valgfrie seismiske sæt GVLOPT002 til denne procedure.

  1. Forbind de bageste forankringssamlinger til UPS'en og skabet til kabelføring nedefra med sammenkoblingspladen.

    Set bagfra

  2. Monter den bageste forankringssamling på gulvet. Brug passende hardware til den pågældende gulvtype – huldiameteren i de bageste ankre er ø16 mm. Minimumskravet er 8,8-styrkeklassificeret M12-hardware.

    Set bagfra

  3. Fjern alle skruer og sammenkoblingspladen.

    Set bagfra

  4. Fjern forankringsbeslagene.

    Set bagfra

  5. Monter de bageste forankringsbeslag på UPS'en og skabet til kabelføring nedefra med de medfølgende M8x25 bolte.

    UPS'en og skabet til kabelføring nedefra set bagfra

QR code for this page

Var dette nyttigt?