Démontage ou déplacement de l'armoire auxiliaire de raccordement par le bas à un nouvel emplacement
- Éteignez complètement l'ASI. Suivez les instructions de son manuel d'utilisation.
- Cadenassez/étiquetez tous les disjoncteurs du dispositif de commutation en position OFF (ouverte).
- Cadenassez/étiquetez les disjoncteurs batterie du dispositif de commutation/de la solution de batterie en position OFF (ouverte).
- Effectuez les opérations suivantes pour l'ASI. Pour
plus de détails, reportez-vous au manuel d'installation de l'ASI.
- Mesurez et vérifiez l'ABSENCE de tension sur chaque
jeu de barres d'entrée/bypass/sortie/CC dans l'ASI avant de continuer.
DANGERRISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUEMesurez et vérifiez l'ABSENCE de tension sur chaque jeu de barres d'entrée/bypass/sortie/CC avant de continuer.Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves. - Déconnectez toutes les câble d'alimentation de l'ASI.
- Débranchez et retirez tout câble de signal de l'ASI.
- Mesurez et vérifiez l'ABSENCE de tension sur chaque
jeu de barres d'entrée/bypass/sortie/CC dans l'ASI avant de continuer.
- Procédez comme suit pour l'armoire auxiliaire de raccordement
par le bas. Pour plus de détails, reportez-vous à la section Installation de l'armoire auxiliaire de raccordement par le
bas avec l'ASI Galaxy VL dans un système de plus de 45 kAIC/kA
Icw, Installation de l'armoire auxiliaire de raccordement par le
bas avec l'ASI Galaxy VL dans un système jusqu'à 45 kAIC/kA
Icw ou Installation de l'armoire auxiliaire de raccordement par le
bas avec l'ASI Easy UPS 3L.
- Retirez les câbles d'alimentation de l'armoire auxiliaire de raccordement par le bas.
- Retirez les câbles de signal de l'armoire auxiliaire de raccordement par le bas.
- Retirez le matériel d'interconnexion entre l'ASI et l'armoire auxiliaire de raccordement par le bas.
- Retirez le support d'ancrage antisismique avant, le cas échéant.
- Soulevez les pieds de l'armoire auxiliaire de raccordement par le bas jusqu'à ce que les roulettes soient complètement en contact avec le sol.
- Vous pouvez maintenant déplacer l'armoire auxiliaire
de raccordement par le bas en la faisant rouler.
AVERTISSEMENTDanger de BASCULEMENT- Les roulettes de l'armoire auxiliaire de raccordement par le bas sont exclusivement destinées au transport sur des surfaces plates, planes, dures et horizontales.
- Les roulettes de l'armoire auxiliaire de raccordement par le bas sont destinées au transport sur de courtes distances (c'est-à-dire à l'intérieur d'un même bâtiment).
- Déplacez-vous lentement et soyez attentifs aux conditions du sol et à l'équilibre de l'armoire auxiliaire de raccordement par le bas.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. - Le cas échéant, retirez le support d'ancrage antisismique situé à l'arrière de l'armoire auxiliaire de raccordement par le bas et retirez les ancrages antisismiques du sol. Conservez-les pour la réinstallation.
- Pour le transport sur des distances plus longues ou
dans des conditions qui ne conviennent pas aux roulettes de l'armoire
auxiliaire de raccordement par le bas :
AVERTISSEMENTDanger de BASCULEMENTPour le transport sur des distances plus longues ou dans des conditions qui ne conviennent pas aux roulettes de l'armoire auxiliaire de raccordement par le bas, assurez-vous que :- le personnel effectuant le transport dispose des compétences nécessaires et a reçu une formation adéquate ;
- vous utilisez les outils appropriés pour soulever et transporter l'armoire auxiliaire de raccordement par le bas en toute sécurité ;
- le produit est protégé contre les dommages au moyen d'une protection appropriée (comme l'emballage ou le conditionnement).
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.Exigences en matière de transport :
-
Montez l'armoire auxiliaire de raccordement par le bas en position verticale au centre d'une palette appropriée aux dimensions minimales de : 800 mm x 800 mm (31,5 pouces x 31,5 pouces). La palette doit être adaptée au poids de l'armoire auxiliaire de raccordement par le bas, qui pèse 85 kg (188 lbs).
-
Utilisez des méthodes de fixation appropriées pour monter l'armoire auxiliaire de raccordement par le bas sur la palette.
-
La palette d'expédition et les supports de transport d'origine peuvent être réutilisés s'ils ne sont pas endommagés.
DANGERDanger de BASCULEMENT- L'armoire auxiliaire de raccordement par le bas doit être fixée de manière appropriée à la palette immédiatement après avoir été placée sur celle-ci.
- Le matériel de fixation doit être suffisamment solide pour résister aux vibrations et aux chocs pendant le chargement, le transport et le déchargement.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
AVERTISSEMENTComportement imprévu de l'équipementNe soulevez pas l'armoire auxiliaire de raccordement par le bas à l'aide d'un chariot élévateur ou d'un transpalette directement sur le châssis, car cela pourrait la déformer ou l'endommager.Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. - Effectuez l'une des actions suivantes :
- Démontez l'armoire auxiliaire de raccordement par le bas OU
- Déplacez l'armoire auxiliaire de raccordement par le bas à un nouvel emplacement pour l'installer.
- Uniquement pour l'installation de l'armoire auxiliaire
de raccordement par le bas à un nouvel emplacement :
Suivez le manuel d'installation de l'armoire auxiliaire de raccordement
par le bas pour l'installer dans le nouvel emplacement. Reportez-vous
à la section Procédure d'installation des systèmes d'ASI Galaxy VL
avec une armoire auxiliaire de raccordement par le bas ou Procédure d'installation des systèmes Easy UPS 3L
avec une armoire auxiliaire de raccordement par le bas pour un aperçu de l'installation. Le démarrage
doit être réalisé uniquement par Schneider Electric.
DANGERRISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUELe démarrage doit être réalisé uniquement par Schneider Electric.Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.