990-91460C-007

Απόσυρση ή μετακίνηση του ερμαρίου κάτω εισόδου σε νέα θέση

  1. Απενεργοποιήστε πλήρως το UPS - ακολουθήστε τις οδηγίες στο εγχειρίδιο λειτουργίας του UPS.
  2. Κλειδώστε/αποσυνδέστε όλους τους ασφαλειοδιακόπτες στον πίνακα διανομής στη θέση ΕΚΤΟΣ (OFF) (ανοικτή).
  3. Κλειδώστε/αποσυνδέστε όλους τους ασφαλειοδιακόπτες μπαταρίας στον πίνακα διανομής/λύση μπαταρίας στη θέση ΕΚΤΟΣ (OFF) (ανοικτή).
  4. Εκτελέστε τα ακόλουθα για το UPS. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης του UPS.
    1. Πριν συνεχίσετε, μετρήστε και επαληθεύστε την ΑΠΟΥΣΙΑ τάσης σε κάθε γραμμή εισόδου/παράκαμψης/εξόδου/συνεχούς ρεύματος στο UPS.
      ΚΙΝΔΥΝΟΣ
      ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΕΚΡΗΞΗΣ Ή ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΞΟΥ
      Πριν συνεχίσετε, μετρήστε και επαληθεύστε την ΑΠΟΥΣΙΑ τάσης σε κάθε γραμμή εισόδου/παράκαμψης/εξόδου/συνεχούς ρεύματος.
      Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, θα προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.
    2. Αποσυνδέστε όλα τα καλώδια τροφοδοσίας από το UPS.
    3. Αποσυνδέστε και αφαιρέστε τυχόν καλώδια σήματος από το UPS.
  5. Εκτελέστε τα ακόλουθα για το ερμάριου κάτω εισόδου Για λεπτομέρειες βλέπε Εγκατάσταση του ερμαρίου κάτω εισόδου με το Galaxy VL UPS σε σύστημα πάνω από 45 kAIC/kA Icw, Εγκατάσταση του ερμαρίου κάτω εισόδου με το Galaxy VL UPS σε σύστημα έως 45 kAIC/kA Icw, ή Εγκαταστήστε το ερμάριο κάτω εισόδου με το Easy UPS 3L.
    1. Αφαιρέστε τα καλώδια τροφοδοσίας από το ερμάριο κάτω εισόδου.
    2. Αφαιρέστε τα καλώδια σήματος από το ερμάριο κάτω εισόδου.
    3. Αφαιρέστε το υλικό διασύνδεσης μεταξύ του UPS και του ερμαρίου κάτω εισόδου.
    4. Εάν υπάρχει, αφαιρέστε το μπροστινό άγκιστρο σεισμικής προστασίας.
    5. Σηκώστε τα πόδια του ερμαρίου κάτω εισόδου μέχρι οι τροχοί να έρθουν σε πλήρη επαφή με το δάπεδο.
  6. Μπορείτε τώρα να μετακινήσετε το ερμάριο κάτω εισόδου κυλώντας το στο δάπεδο με τους τροχούς.
    ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
    Κίνδυνος ΚΛΙΣΗΣ
    • Οι τροχοί του ερμαρίου κάτω εισόδου προορίζονται αποκλειστικά για μεταφορά σε επίπεδες, επίπεδες, σκληρές και οριζόντιες επιφάνειες.
    • Οι τροχοί του ερμαρίου κάτω εισόδου προορίζονται για μεταφορά σε μικρές αποστάσεις (π.χ. εντός του ίδιου κτιρίου).
    • Κινηθείτε με αργό ρυθμό και δώστε μεγάλη προσοχή στην κατάσταση του δαπέδου και στην ισορροπία του ερμαρίου κάτω εισόδου.
    Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, μπορεί να προκληθεί θάνατος, σοβαρός τραυματισμός ή βλάβη στον εξοπλισμό.
  7. Εάν υπάρχει, αφαιρέστε το οπίσθιο στήριγμα σεισμικής προστασίας αγκύρωσης από το ερμάριο κάτω εισόδου και αφαιρέστε τις αγκυρώσεις σεισμικής προστασίας από το δάπεδο. Φυλάξτε τα για επανεγκατάσταση.
  8. Για μεταφορά σε μεγαλύτερες αποστάσεις ή σε συνθήκες που δεν είναι κατάλληλες για τους τροχούς του ερμαρίου κάτω εισόδου:
    ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
    Κίνδυνος ΚΛΙΣΗΣ
    Για μεταφορά σε μεγαλύτερες αποστάσεις ή σε συνθήκες που δεν είναι κατάλληλες για τους τροχούς του ερμαρίου κάτω εισόδου, εξασφαλίστε ώστε:
    • το προσωπικό που εκτελεί τη μεταφορά διαθέτει τις απαραίτητες δεξιότητες και έχει λάβει επαρκή εκπαίδευση,
    • να χρησιμοποιούνται τα κατάλληλα εργαλεία για την ασφαλή ανύψωση και μεταφορά του ερμαρίου κάτω εισόδου,
    • να προστατεύεται το προϊόν από ζημιές χρησιμοποιώντας κατάλληλη προστασία (όπως περιτύλιγμα ή συσκευασία).
    Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, μπορεί να προκληθεί θάνατος, σοβαρός τραυματισμός ή βλάβη στον εξοπλισμό.

    Απαιτήσεις μεταφοράς:

    • Τοποθετήστε το κάτω ερμάριο εισόδου σε κατακόρυφη θέση στο κέντρο κατάλληλης παλέτας με τις ελάχιστες διαστάσεις παλέτας: 800 mm x 800 mm (31,5 in x 31,5 in)). Η παλέτα πρέπει να είναι κατάλληλη για το βάρος του ερμαρίου κάτω εισόδου, το οποίο ζυγίζει 85 kg (188 lbs).

    • Χρησιμοποιήστε κατάλληλα μέσα στερέωσης για να τοποθετήσετε το ερμάριο κάτω εισόδου στην παλέτα.

    • Η αρχική παλέτα αποστολής σε συνδυασμό με τα αρχικά στηρίγματα μεταφοράς μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί, εάν είναι σε άθικτη κατάσταση.

    ΚΙΝΔΥΝΟΣ
    Κίνδυνος ΚΛΙΣΗΣ
    • Το ερμάριο κάτω εισόδου πρέπει να στερεώνεται κατάλληλα στην παλέτα αμέσως μετά την τοποθέτησή του στην παλέτα.
    • Το υλικό στερέωσης πρέπει να είναι αρκετά ισχυρό ώστε να αντέχει σε δονήσεις και κραδασμούς κατά τη φόρτωση, τη μεταφορά και την εκφόρτωση.
    Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, θα προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.
    ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
    Απροσδόκητη συμπεριφορά του εξοπλισμού
    Μην ανυψώνετε το ερμάριο κάτω εισόδου με περονοφόρο ανυψωτικό/παλετοφόρο όχημα απευθείας στο πλαίσιο, καθώς μπορεί να λυγίσει ή να προκαλέσει ζημιά στο πλαίσιο.
    Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, μπορεί να προκληθεί θάνατος, σοβαρός τραυματισμός ή βλάβη στον εξοπλισμό.
  9. Εκτελέστε ένα από τα ακόλουθα:
    • Απόσυρση ερμαρίου κάτω εισόδου
    • Μετακίνηση του ερμαρίου κάτω εισόδου σε νέα θέση για εγκατάσταση.
  10. Μόνο για την εγκατάσταση του ερμαρίου κάτω εισόδου σε νέα θέση: Ακολουθήστε το εγχειρίδιο εγκατάστασης για να εγκαταστήσετε το ερμάριο κάτω εισόδου στη νέα θέση. Για επισκόπηση της εγκατάστασης βλέπε Διαδικασία εγκατάστασης για το Galaxy VL UPS με ερμάριο κάτω εισόδου ή Διαδικασία εγκατάστασης για το Easy UPS 3L με ερμάριο κάτω εισόδου. Η εκκίνηση πρέπει να πραγματοποιείται αποκλειστικά από τη Schneider Electric.
    ΚΙΝΔΥΝΟΣ
    ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΕΚΡΗΞΗΣ Ή ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΞΟΥ
    Η εκκίνηση πρέπει να πραγματοποιείται αποκλειστικά από τη Schneider Electric.
    Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, θα προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.
Προτάσεις
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.