990-91460A-017

Installare l'ancoraggio antisismico con l'UPS Galaxy VL (opzionale)

Utilizzare il kit antisismico opzionale GVLOPT002 per questa procedura.

  1. Connettere i gruppi di ancoraggio posteriori per l'UPS e l'armadio con ingresso dal fondo alla piastra di interconnessione.

    Vista posteriore

  2. Fissare il gruppo di ancoraggio posteriore al pavimento. Utilizzare le parti di montaggio appropriate per il tipo di pavimento: il diametro dei fori nell'ancoraggio posteriore è di ø16 mm. Il requisito minimo delle parti di montaggio è: grado di resistenza M12 8.8.

    Vista posteriore

  3. Rimuovere tutte le viti e la piastra di interconnessione.

    Vista posteriore

  4. Rimuovere le staffe di ancoraggio.

    Vista posteriore

  5. Installare le staffe di ancoraggio posteriori sull'UPS e l'armadio con ingresso dal fondo con i bulloni M8x25 in dotazione.

    Vista posteriore dell'UPS e dell'armadio con ingresso dal fondo

Codice QR per questa pagina

Le informazioni sono state utili?