ボトムエントリーキャビネットの撤去または新しい場所への移動
- UPSを完全にシャットダウンし、UPSの操作マニュアルの指示に従います。
- スイッチギアーのすべてのブレーカーをオフ(開)にしてロックアウトまたはタグアウトします。
- スイッチギアー/バッテリーソリューションのすべてのバッテリーブレーカーをオフ(開)にして、ロックアウトまたはタグアウトします。
- UPSで、次のことを行います。詳細については、UPSの設置マニュアルを参照してください。
- 続行する前に、UPSの入力/バイパス/出力/DCバスバーの各電圧を測定し、電圧がないことを確認します。
危険
感電、爆発、またはアークフラッシュの危険続行する前に、入力/バイパス/出力/DCバスバーの各電圧を測定し、電圧がないことを確認します。上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。 - UPSからすべての電源ケーブルを取り外します。
- UPSからすべての信号ケーブルを切断して取り外します。
- 続行する前に、UPSの入力/バイパス/出力/DCバスバーの各電圧を測定し、電圧がないことを確認します。
- ボトムエントリーキャビネットで、次のことを行います。詳細については、45 kAIC/kA Icwを超えるシステムのGalaxy
VL UPSにボトムエントリーキャビネットを取り付ける、最大45 kAIC/kA IcwのシステムのGalaxy
VL UPSにボトムエントリーキャビネットを取り付ける、または下部入線キャビネットのEasy
UPS 3Lへの取り付けを参照してください。
- ボトムエントリーキャビネットから電源ケーブルを取り外します。
- ボトムエントリーキャビネットから信号ケーブルを取り外します。
- UPSとボトムエントリーキャビネット間の相互接続金具を取り外します。
- 耐震前面固定用金具を取り外します(該当する場合)。
- キャスターが床に完全に接するまでボトムエントリーキャビネットの下部を持ち上げます。
- これでキャスターを床の上で転がしながら、ボトムエントリーキャビネットを移動できるようになりました。
警告
転倒の危険- ボトムエントリーキャビネットのキャスターは、平らかつ均一で、硬く水平な表面でのみ移動可能です。
- ボトムエントリーキャビネットのキャスターは短距離(同じ建物内など)の運搬を目的としています。
- ゆっくりと動かし、床の状態やボトムエントリーキャビネットのバランスに細心の注意を払ってください。
上記の指示に従わないと、死亡、重傷、または機器の損傷を負う可能性があります。 - 該当する場合は、ボトムエントリーキャビネットから背面耐震固定用金具を取り外し、床から耐震固定用金具を取り外します。再度取り付けるまで保管してください。
- 長距離の運搬やボトムエントリーキャビネットのキャスターに適さない環境での運搬:
警告
転倒の危険長距離の運搬やボトムエントリーキャビネットのキャスターに適さない環境での運搬:- 運搬を行う担当者が必要な技能を持ち、十分な訓練を受けていること
- ボトムエントリーキャビネットを安全に持ち上げ、運搬するために適切なツールを使用すること
- 適切な防護物(包装や梱包など)を用いて製品を損傷から守ること
上記の指示に従わないと、死亡、重傷、または機器の損傷を負う可能性があります。運搬の要件:
-
最小パレット寸法の適切なパレットの中央にボトムエントリーキャビネットを垂直に配置してください(800 mm x 800 mm(31.5 in x 31.5 in))。パレットは、重量85 kg(188 lbs)のボトムエントリーキャビネットに適したものでなければなりません。
-
ボトムエントリーキャビネットをパレットに取り付けるには、適切な固定方法を採用してください。
-
元の出荷用パレットと元の運搬用金具の組み合わせは、破損していない状態であれば再利用可能です。
危険
転倒の危険- パレットにボトムエントリーキャビネットを配置した後は、速やかに適切な方法でパレットに固定してください。
- 固定金具には、積み込み、運搬、積み下ろしの際の振動や衝撃に耐えられる強度が必要です。
上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。警告
予期しない機器の動作フレームが曲がったり破損したりする可能性があるため、ボトムエントリーキャビネットをフォークリフト/パレットトラックでフレームに載せて直接持ち上げないでください。上記の指示に従わないと、死亡、重傷、または機器の損傷を負う可能性があります。 - 次のいずれかを実行します。
- ボトムエントリーキャビネットの撤去、または
- ボトムエントリーキャビネットを新しい場所に移動させて設置する
- ボトムエントリーキャビネットを新しい場所に設置する場合のみ:設置マニュアルに従って、新しい場所にボトムエントリーキャビネットを設置してください。設置に関する概要は、ボトムエントリーキャビネット付きGalaxy
VL UPSの設置手順またはボトムエントリーキャビネット付きEasy
UPS 3Lの設置手順を参照してください。スタートアップは、Schneider
Electricが実施するものとします。
危険
感電、爆発、またはアークフラッシュの危険スタートアップは、Schneider Electricが実施するものとします。上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。