990-91460B-018

耐震アンカーのGalaxy VL UPSへの取り付け(オプション)

以下の手順では、オプションの耐震キットGVLOPT002を使用します。

  1. UPSの背面アンカーアセンブリと下部入線キャビネットに相互接続プレートを取り付けます。

    背面図

  2. アンカーアセンブリを床に固定します。床のタイプに合った適切な金具を使用してください。背面固定用金具の穴の直径はø16mmです。使用する金具の最小要件は、M12強度グレード8.8です。

    背面図

  3. ネジと相互接続プレートをすべて取り外します。

    背面図

  4. 固定金具を取り外します。

    背面図

  5. 付属のM8x25ボルトを使用して、UPSと下部入線キャビネットに背面固定用金具のブラケットを取り付けます。

    UPSおよび下部入線キャビネットの背面図

このページのためのQRコード

この情報は役に立ちましたか?