45kAIC/kA Icw 이상 시스템에서 Galaxy VL UPS에 하부 엔트리 캐비넷 설치하기
![]() |
---|
감전, 폭발 또는
아크 플래시 위험
글랜드 플레이트가
설치된 상태에서 또는
캐비넷 근처에서 홀
가공을 하지 마십시오.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
|
이 절차에는 UPS와 함께 제공된 설치 키트 0H-1818, 0H-1816과 해당되는 경우 별도 판매하는 옵션 키트 GVLOPT012, 옵션 내진 키트 GVLOPT002를 사용합니다.
- UPS에서 왼쪽 패널을 제거합니다.
- 하부 엔트리 캐비넷에서 브라켓 (A), (B), (C)를 분리합니다. 하부 엔트리 캐비넷 후면에 브라켓 (A)를 설치합니다. UPS와의 상부 상호 연결을 위해 브라켓 (B)를 보관합니다. 브라켓 (C)는 폐기하고 나사는 나중에 재사용할 수 있도록 보관합니다.
- 하부 엔트리 캐비넷의 오른쪽에 옵션 키트 GVLOPT012의 측면 플레이트(TME38565) 2개를 설치합니다.
- 하부 엔트리 캐비넷을 설치 위치로 밉니다. 내진 고정(있는 경우)을 정렬합니다. 내진 키트가 없는 시스템의 경우 하부 엔트리 캐비넷 후면에 후면 이동 브라켓을 다시 설치하고 바닥에 장착합니다.
- 렌치를
사용하여 하부 엔트리
캐비넷의 전면 및 후면
수평 조정 다리가 바닥에
닿을 때까지 내립니다.
이동용 바퀴(caster)는 바닥에
닿으면 안 됩니다. 수평계를
사용하여 하부 엔트리
캐비넷의 수평을 확인합니다.
주의 사항 장비 손상 위험수평 조정 다리를 내린 후 캐비넷을 이동하지 마십시오.이러한 지침을 따르지 않을 경우 장비 손상이 초래될 수 있습니다. - 다음과
같이 전원 및 신호 선을
준비합니다.
- 하부 엔트리 캐비넷에서 중간 전면 플레이트, 아래쪽 전면 플레이트 및 삼각형 덮개를 분리합니다.
- 신호 선 및 전원 케이블용 글랜드 플레이트를 분리합니다.
- 전원 케이블용 글랜드 플레이트에서 이동용 바퀴(caster) 2개를 분리합니다.
- 글랜드 플레이트에 케이블 또는 전선관을 위한 구멍을 뚫습니다. 해당하는 경우 전선관(제공되지 않음)을 설치합니다.
- 글랜드 플레이트를 다시 설치합니다. 최종 설치를 위해 삼각형 덮개, 아래쪽 전면 플레이트 및 중간 전면 플레이트를 보관합니다.
- UPS를 하부 엔트리 캐비넷 옆의 위치까지 밉니다. 내진 고정(있는 경우)을 정렬합니다.
- 렌치를
사용하여 UPS의 전면 및
후면 수평 조정 다리가
바닥에 닿을 때까지
내립니다. 이동용 바퀴(caster)는
바닥에 닿으면 안 됩니다.
수평계를 사용하여
UPS의 수평을 확인합니다.
주의 사항 장비 손상 위험수평 조정 다리를 내린 후 캐비넷을 이동하지 마십시오.이러한 지침을 따르지 않을 경우 장비 손상이 초래될 수 있습니다. - 그림과 같이 나사를 사용해 전면의 하부 엔트리 캐비넷과 UPS를 상호 연결하고 상부 브라켓을 설치합니다(그림에서 (B)로 표시). 2단계에서 상단 브라켓을 하부 엔트리 캐비넷 상단에서 분리합니다.
- UPS의 구리 부스바에서 특수 나사 2개를 분리합니다.
- 설치 키트 0H-1818의 나사 2개로 구리 부스바를 선반에 다시 고정합니다.
- 특수 나사 2개를 사용하여 그림과 같이 하부 엔트리 캐비넷과 UPS 간 후면을 상호 연결합니다.
- 신호 선을 하부 엔트리 캐비넷을 통해 UPS로 배선합니다. 그림과 같이 배선하여 non-Class 2/non-SELV 케이블에서 Class 2/SELV 케이블을 분리합니다. UPS 내 케이블 채널 내부의 디바이더가 케이블을 분리합니다. UPS 설치 설명서에 따라 신호 선을 연결합니다.
- 배선하여 입력 케이블, 바이패스 케이블 및 PE 케이블/장비 접지 컨덕터(EGC)가 하부 엔트리 캐비넷의 오른쪽 절반을 통해 UPS로 연결되도록 합니다.
- 배선하여 배터리 케이블, 중성선 케이블 및 출력 케이블이 하부 엔트리 캐비넷의 왼쪽 절반을 통해 UPS로 연결되도록 합니다.
- 설치 키트 0H-1816 및 옵션
키트 GVLOPT012에 제공된 플라스틱
잠금 도구 세트를 사용하여
전원 케이블을 하부
엔트리 캐비넷의 표시된
위치에 고정합니다.
플라스틱 잠금 도구
세트로 전원 케이블을
조정하여 최대한 단단히
고정되도록 합니다.
설명에 따라 각 플라스틱
잠금 도구 세트를 배치합니다.
- 플라스틱 잠금 도구 세트 2개를 볼트와 너트로 하부 엔트리 캐비넷 측면에 수직으로 고정합니다.
- 플라스틱 잠금 도구 세트 8개를 볼트와 너트로 하부 엔트리 캐비넷 측면에 수평으로 고정합니다.
- 플라스틱 잠금 도구 세트 2개를 브라켓 위에 놓습니다.
- 플라스틱 잠금 도구 세트 2개를 하단과 측면 플레이트의 최하부 사이에 놓습니다.
- UPS 설치 설명서에 따라 UPS의 부스바에 전원 케이블을 연결합니다.
- 설치 키트 0H-1816 및 옵션 키트 GVLOPT012의 플라스틱 잠금 도구 세트 4개를 사용하여 UPS의 표시된 위치에 전원 케이블을 고정합니다. 플라스틱 잠금 도구 세트로 전원 케이블을 조정하여 최대한 단단히 고정되도록 합니다. (A)로 표시된 2개의 플라스틱 잠금 도구 세트를 볼트와 너트로 연결합니다.
- 하부 엔트리 캐비넷에 삼각형 덮개, 아래쪽 전면 플레이트 및 중간 전면 플레이트를 재설치합니다.
- 내진 키트: 옵션 내진 키트 GVLOPT002의 내진 전면 고정 브라켓을 UPS 및 하부 엔트리 캐비넷에 설치하고 내진 전면 고정 브라켓을 바닥에 장착합니다. 바닥 유형에 맞는 적절한 하드웨어를 사용하십시오. 내진 전면 브라켓의 구멍 직경은 ø14mm입니다. 최소 요구 사항은 M12 강도 등급 8.8 하드웨어입니다.