990-91460A-028

Установка шкафа с нижним вводом с ИБП Galaxy VL

Опасно
опасность поражения электрическим током, взрыва или вспышки дугового разряда
Запрещается сверлить или пробивать отверстия при установленных фальш-панелях и в непосредственной близости от ИБП.
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.
  1. Снимите левую боковую панель с ИБП.
  2. Снимите кронштейны (A) и (B) со шкафа с нижним вводом. Установите кронштейны (A) сзади шкафа с нижним вводом. Отложите кронштейн (B) для верхнего соединения с ИБП.

    Шкаф с нижним вводом: вид спереди

    Шкаф с нижним вводом: вид сзади

  3. Установите шкаф с нижним вводом в конечное положение. Выровняйте со сейсмоустойчивым креплением (при наличии). Для систем без сейсмоустойчивого крепления установите задний транспортировочный кронштейн на шкаф с нижним вводом и прикрепите его к полу.

    Вид сзади с сейсмоустойчивым креплением

    Вид сзади без сейсмоустойчивого крепления

  4. Опускайте передние и задние регулирующие ножки шкафа с нижним вводом с помощью гаечного ключа до тех пор, пока они не дотронутся до пола. Ролики не должны соприкасаться с полом. Используйте поплавковый уровень, чтобы выровнять шкаф с нижним вводом.
    УВЕДОМЛЕНИЕ
    Риск повреждения оборудования
    Не перемещайте шкаф после выравнивания регулировочных ножек.
    Несоблюдение данных инструкций может привести к повреждению оборудования.
  5. Подготовьте силовые и сигнальные провода:
    1. Снимите среднюю переднюю панель, нижнюю переднюю панель и треугольные крышки со шкафа с нижним вводом.
    2. Снимите фальш-панели для сигнальных проводов и фальш-панель для cиловых кабелей.
    3. Снимите два ролика с фальш-панели для силовых кабелей.
    4. Просверлите/пробейте отверстия для кабелей или изоляционных труб в фальш-панелях. Установите изоляционные трубы (не входят в комплект), если применимо.
    5. Установите фальш-панели на место. Сохраните треугольные крышки, нижнюю переднюю панель и среднюю переднюю панель для окончательной установки.
  6. Установите ИБП рядом со шкафом с нижним вводом. Выровняйте со сейсмоустойчивым креплением (при наличии).
  7. Опускайте передние и задние регулирующие ножки ИБП с помощью гаечного ключа до тех пор, пока они не дотронутся до пола. Ролики не должны соприкасаться с полом. Используйте поплавковый уровень, чтобы выровнять ИБП.
    УВЕДОМЛЕНИЕ
    Риск повреждения оборудования
    Не перемещайте шкаф после выравнивания регулировочных ножек.
    Несоблюдение данных инструкций может привести к повреждению оборудования.
  8. Соедините шкаф с нижним вводом и ИБП спереди с помощью винтов, как показано на рисунке, и установите верхний кронштейн. Верхний кронштейн был ранее снят с верхней части шкафа с нижним вводом.
  9. Снимите два специальных винта с ИБП.

    ИБП: вид спереди

  10. Установите два специальных винта для заднего соединения шкафа с нижним вводом и ИБП, как показано на рисунке.

    Шкаф с нижним вводом и ИБП: вид спереди

  11. Проложите сигнальные кабели через шкаф с нижним вводом к ИБП. Проложите, как показано на рисунке, чтобы отделить кабели Class 2/SELV от кабелей non-Class 2/non-SELV. Перегородка внутри кабельного желоба в ИБП разделяет кабели.
  12. Проложите входные кабели, кабели байпаса и кабели защитного заземления/заземления оборудования (EGC) через правую половину шкафа с нижним вводом к ИБП, как показано на рисунке.
  13. Проложите кабели батарей, кабели нейтрали и выходные кабели через левую половину шкафа с нижним вводом к ИБП, как показано на рисунке.
  14. Установите на место треугольные крышки, нижнюю переднюю панель и среднюю переднюю панель в шкафу с нижним вводом.
  15. Для сейсмоустойчивого крепления: Установите сейсмоустойчивый передний кронштейн для крепления в ИБП и в шкафу с нижним вводом и прикрепите сейсмоустойчивые передние кронштейны к полу. Используйте соответствующее типу пола крепление – диаметр отверстия в сейсмоустойчивом переднем кронштейне составляет ø14 мм. Минимальное требование — болты M12 класса прочности 8,8.

    ИБП: вид спереди

  16. Следуйте инструкциям по установке ИБП, чтобы подключить cиловые кабели.
QR-код для этой страницы

Была ли информация полезной?