990-91460A-028

Установка шкафа с нижним вводом с Easy UPS 3L

Опасно
опасность поражения электрическим током, взрыва или вспышки дугового разряда
Запрещается сверлить или пробивать отверстия при установленных фальш-панелях и в непосредственной близости от ИБП.
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.
  1. Установите ИБП на место окончательной установки с помощью вилочного погрузчика.
  2. Снимите правую боковую панель и три задние панели с ИБП. Снимите левую боковую панель со шкафа с нижним вводом.

    Шкаф с нижним вводом и ИБП

  3. Установите шкаф с нижним вводом в конечное положение на левой стороне ИБП.
  4. Опускайте передние и задние регулирующие ножки шкафа с нижним вводом с помощью гаечного ключа до тех пор, пока они не дотронутся до пола. Ролики не должны соприкасаться с полом. Используйте поплавковый уровень, чтобы выровнять шкаф с нижним вводом.
    УВЕДОМЛЕНИЕ
    Риск повреждения оборудования
    Не перемещайте шкаф после выравнивания регулировочных ножек.
    Несоблюдение данных инструкций может привести к повреждению оборудования.
  5. Снимите кронштейны (A) со шкафа с нижним вводом и отложите кронштейны (A). Снимите фиксаторы кабелей (B) и установите фиксаторы кабелей (B) в новое положение.
  6. Подготовьте силовые и сигнальные провода:
    1. Снимите среднюю переднюю панель, нижнюю переднюю панель и треугольные крышки со шкафа с нижним вводом.
    2. Снимите фальш-панели для сигнальных проводов и фальш-панель для cиловых кабелей.
    3. Снимите два ролика с фальш-панели для силовых кабелей.
    4. Просверлите/пробейте отверстия для кабелей или изоляционных труб в фальш-панелях. Установите изоляционные трубы (не входят в комплект), если применимо.
    5. Установите фальш-панели на место. Сохраните треугольные крышки, нижнюю переднюю панель и среднюю переднюю панель для окончательной установки.
  7. Снимите правую панель со шкафа с нижним вводом.
  8. Соедините шкаф с нижним вводом и ИБП спереди и сзади с помощью винтов и специальных предоставленных гаек, как показано на рисунке.
  9. Удалите передний и задний транспортировочные кронштейны со шкафа с нижним вводом после завершения процесса соединения.
  10. Установите на место задние панели на ИБП и шкаф с нижним вводом. Установите боковую панель с правой стороны в шкафу с нижним вводом. Боковая панель была снята с левой стороны шкафа с нижним вводом в шаге 2.
  11. Проложите сигнальные кабели через шкаф с нижним вводом к ИБП. Проложите, как показано на рисунке, чтобы отделить кабели Class 2/SELV от кабелей non-Class 2/non-SELV.
  12. Проложите входные кабели, кабели батарей, кабели нейтрали и кабели защитного заземления через левую половину шкафа с нижним вводом к ИБП, как показано на рисунке. Используйте силовые кабели из мягкой меди.
  13. Проложите кабели байпаса и выходные кабели через левую половину шкафа с нижним вводом к ИБП, как показано на рисунке. Используйте силовые кабели из мягкой меди.
  14. Установите на место треугольные крышки, нижнюю переднюю панель и среднюю переднюю панель в шкафу с нижним вводом.
  15. Следуйте инструкциям по установке ИБП, чтобы подключить cиловые кабели.
QR-код для этой страницы

Была ли информация полезной?