990-91460A-028

Установка сейсмоустойчивого крепления с ИБП Galaxy VL (опционально)

При выполнении нижеописанной процедуры используйте дополнительный сейсмоустойчивый комплект GVLOPT002.

  1. Соедините задние анкерные блоки для ИБП и шкаф с нижним вводом с соединительной пластиной.

    Вид сзади

  2. Прикрепите задние крепежные блоки к полу. Используйте соответствующее типу пола крепление – диаметр отверстия в задних кронштейнах составляет ø16 мм. Минимальное требование — болты M12 класса прочности 8,8.

    Вид сзади

  3. Удалите все винты и монтажную панель.

    Вид сзади

  4. Снимите кронштейны для крепления.

    Вид сзади

  5. Установите задние кронштейны для крепления на ИБП и шкаф с нижним вводом при помощи входящих в комплект болтов M8 x 25.

    Шкаф с нижним вводом и ИБП: вид сзади

QR-код для этой страницы

Была ли информация полезной?