990-91460A-006

Procedimiento de instalación del SAI Easy 3L con armario con entrada por la parte inferior

NOTA: Todos los cables de alimentación y de señalización se pueden pasar a través del armario con entrada por la parte inferior y conectarse en el SAI.
  1. Instalación del armario con entrada por la parte inferior en el SAI Easy 3L.
  2. Siga el manual de instalación del SAI de cómo conectar los cables de alimentación y de señalización del armario con entrada por la parte inferior en el SAI y para completar el resto de la instalación del SAI.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?